This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54202:由于错误、无法将设计导出为 TINA-TI 格式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709644/tina-spice-tps54202-cannot-export-design-to-tina-ti-format-due-to-an-error

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI 团队

我之前打算将 TPS54202的仿真文件导出为 TINA-TI 格式、但由于 在导出过程结束时提示了一些错误消息、因此未成功。  

错误消息如下所示

错误:SimExport-42:WW_TPS54202DDC 的输入 xml 中缺少引脚。

下面是链接。  

请尽快回复我、因为我将在我的设计中使用此直流/直流转换器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过"TI.com "下载 PSpice 模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    我仍然收到相同的错误消息

    错误:SimExport-42:WW_TPS54202DDC 的输入 xml 中缺少引脚。

    我想您在下载链接上没有做任何事情。 是否可以请求您转到下载链接、直至完成 SIM 导出步骤? 您将在此处看到一个导出进度错误。

    请修复" WW_TPS54202DDC 的输入 xml 中缺少引脚"。

    谢谢!

    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    我知道您的问题、我已经尝试过并遇到了相同的问题、我们将解决此问题、我是说您可以通过我发布的链接下载 PSpice 模型、如果您需要、您可以使用 PSpice 模型进行仿真。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    实际上、我昨天晚上已成功下载 PSpice 模型、但当我尝试在稳态分析中运行仿真时、仿真未成功、由于某些错误、我无法查看仿真结果。 您是否有任何运行 PSpice 仿真的指南、我可以参考这些指南? 这将真正帮助我。

    提前感谢。

    此致
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    抱歉、我们没有 PSpice 的用户指南、但您可以报告错误、我们可以支持您解决问题。

    Shwan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    下面是运行仿真后收到的错误消息

    错误-超过评估版本模拟节点限制(75个节点)!
    能不能帮我解决我可能错过的问题吗?

    供您参考、我想以稳态运行此仿真、您能否至少推荐我应该选择哪些仿真设置?

    提前感谢!

    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    我认为这个问题与您的软件版本有关、而不是与型号有关。 节点限制在75。 您可能需要激活软件。
    我试过这个型号、没有问题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    我从 OrCAD 主页下载了 OrCAD 17.2 PSpice Designer Lite (Capture、PSpice Only、download)。 您是否也在使用此软件版本? 我认为这是一个无需激活的免费软件。 我需要购买激活代码吗?

    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    我从 TI 内部网站下载该软件、TI 购买了该软件。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    好的、那么。 感谢您的所有回复。 我对此表示赞赏。 我现在将尝试自行解决问题。

    Imran