This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:PWM 调光占空比为0.1%

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709933/tps92518-0-1-duty-on-pwm-dimming

器件型号:TPS92518

你好

 

我们可以看到、 对于 PWM 调光范围、数据表第1页为0.01%(10、000:1)。

因此、客户正在评估 TPS92518 EVM。

客户 将 其 MCU 的 PWM 信号应用到 TPS92518EVM。

客户 的问题是 、在 PWM=0.1%占空比时 ILED =0mA。  测试结果为 Excel 文件。

客户正在使用 CREE 的36V/1A LED。 (VIN=48V)

无论如何、

我自己使用 LEDSPIMCUEVM 和 GUI 中的 PWM 信号、使用相同 CREE 的 LED、VIN=48V 测试了 TPS92518EVM。

我还发现、当 PWM=0.1%占空比时、ILED 大约为0mA。

我的测试结果随附 PPT。

 

问题1.

当占空比= 0.1%时,客户和我的 ILED 测试结果大约为0mA。。。  但是、您是否会告知原因?

我们想知道  我们的用法(寄存器设置)是错误还是错误

 

问题2.

 我们可以看到 TPS92518 EVM 用户指南(slubm0)图4显示了输出电流5mA~10mA、即使 占空比= 0%。

我们想知道如何 将偏移量添加为用户指南的图4。

(我听说图4仅基于 PWM 调光(不是 shuntFET 调光),但如何实现图4?)

 

问题2.

我们认为、纠正措施应该是客户 的 MCU 设置更高的占空比、以防有意产生小占空比。

但问题是线性曲线(增益/偏移)可能会在每个 VLED 上发生变化(客户将在  其同一 PCB 中使用多种类型的 VLED)。

您是否认为线性曲线(增益/偏移)可能 会被 VLED 更改?

(我应该要求客户使用0x0Ah~ 0x0Fh 来读取 VLED?。。。)

 

感谢您的支持!

感谢您的合作

此致

e2e.ti.com/.../Characteristics_5F00_001a-0712_5F00_customer_5F00_English.xlsx

e2e.ti.com/.../TPS92518EVM_5F00_under_5F00_1_2500_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    您无法从 PWM 引脚调光获得该调光比率。 电感器中的电流不能斜升至满值、也不能斜降。 要达到10、000:1、您需要使用并联 FET 调光。 它还受 PWM 调光频率、电感器值和 Vin-Vout 的影响。 如果可以、查看电感器电流、您将看到电感器电流开始上升、但未达到满电流。

    1) 1)您的 PWM 频率是多少? 示波器图片不能正好位于2us /分区。 我在 xlxs 文件中看到975Hz。 这意味着0.1%的导通时间为1us。 电感器中的电流不能如此快速地斜升。

    2) 2)是的、它会因 Vin-Vout 的变化而变化。 如果需要更高分辨率的 PWM 调光、则应切换到分流 FET 调光。 它们还需要使设计具有低纹波、因为最小 PWM 脉冲为1us。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    非常感谢您的快速回答!!!

    1) 1)我已经在 PWMx=500Hz 和 ILED=0.08mA 时进行了测试。   当我设置 higrt、  PWMx= 1KHz 时、ILED 变为0.01mA、LED 会进行区分。

      要降低 PWMx 频率就更好,但如果它太低(400Hz),则在占空比较小时发现 LED_BOOT_UV。

    2) 2)感谢您的建议、我将要求客户使用附加电路 来实现分流 FET 调光。

     但是,我们实际上不知道如何设计 PWM 调光和并联 FET 调光的组合,但我将发布另一篇文章。

    再次感谢你