This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我能否添加直流/直流转换器、以便从基于 PMP8920的12V 输出电路生成5V 电压

Guru**** 2611695 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8920, TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710090/can-i-add-dc-dc-to-generate-5v-from-pmp8920-based-circuit-of-12v-output

主题中讨论的其他器件:PMP8920TPS54427

您好!

我需要设计具有双路输出的工业电源、如下所示。

5V、4A

12V、3A

我发现 PMP8920参考设计可获得12V 输出和100W 输出、因此现在我只需要5V 输出。

我能否添加直流/直流转换器来根据要求从此12V 直流生成5V 电压?

如果可能的话、请建议您选择比这更便宜的解决方案。

谢谢

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深度、

    为5V 电压添加简单的直流/直流将是一个很好的解决方案。  它易于实施、不会增加太多成本。

    我推荐使用 TPS56420x 或 TPS54427等器件。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Robert 的快速响应和建议。

    谢谢
    深度