This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:关于故障/保护方案

Guru**** 2611315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709951/lp8861-q1-about-fault-protection-schemes

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

在 IC 保持的故障检测计时器期间、IC 会在多长时间内检查故障?

例如、如果欠压持续100us、VIN_UVLO 将输出故障。  在这100us 期间、UVLO 检查的周期是多少? 100毫秒后再判断一次? 如果检查周期为10us、它会检查10次吗?

此致、
加藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就像一个持续检查。 例如、VIN_UVLO、如果 VIN 降至欠压三保持以下、它将触发输出器100us。 如果 VIN 电压上升回 UVLO 阈值以上、则计时器将复位。 如果 VIN 保持低电平直到100us、则将设置故障标志。