This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:辐射 EMI 性能、布局问题?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709097/lm5576-radiated-emi-performance-layout-issues

器件型号:LM5576

大家好、

我们使用2个 LM5576MH 从15V-60V 降至4.4V、输出电流最大 2A。 这两个单元为在多路复用配置(大约1kHz)中工作的 LED 矩阵供电。  

我们有两个问题:

a)辐射 EMI -我们观察到2-3V 峰值、其宽度约为十纳秒->这会产生谐波并增加 EMI。 目前、我们需要将 EMI 降低5-10dB (现在为-3dB)。

b)我们已经了解了几个器件在主电源开启时烧坏的情况(数百个单元中的3-4个)(也损坏了钽电容器)。 6.3V)。

您能建议如何解决这两个问题吗?

PCB 为4x35um。 我附上了一些原理图。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    您是否想通过电子邮件向我发送 David.baba@ti.com 电子邮件、以便我可以在 Altium 上查看您的布局文件?

    一般而言、我建议如下。

    使用屏蔽式电感器
    2.尽量减小开关节点的尺寸。
    3.确保 Cin 陶瓷电容器靠近器件的 Vin 和 GND。
    4.确保开关和电感器之间的连接短路
    5.确保开关与二极管的阳极之间的连接短路。

    关于器件故障、您是否确保输入滤波器良好阻尼? 如果是、它也可能与布局有关。 如果您通过电子邮件向我发送文件、我可以为您提供具体说明。 请参阅以下有关阻尼输入滤波器的链接。 建议并联阻尼方法、详见其中。

    www.ti.com/.../snva538.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、
     
     本条可能令人感兴趣:
    www.how2power.com/pdf_view.php

    此致、
    Tim