This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:结温

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709937/bq24232h-junction-temperature

器件型号:BQ24232H

大家好、

我想估算以下条件下的 Tj (结温)。
------------------
VIN = 5V
VBAT = 3.0V
Ichg = 0.2A *无系统负载
TA = 25度
------------------

在桌面理论中、我计算如下。
正确吗?
----------------------------------------
P1=(Vin - Vbat)* Ichg = (5V - 3.0V)* 0.2A = 0.4W
TJ = Ta + (P1 *θJA)= 25 + 17.8 = 42.8度
----------------------------------------

此致、
雅丽塔/日本地区