This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq30z50:寿命数据、块1;如何转置?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709362/bq30z50-lifetime-data-block-1-how-to-transpose

主题中讨论的其他器件:BQ30Z50

 大家好!

请建议如何将"寿命数据块1"转置到相应的参数。

我在 bq30z50 TRM、slu852a 中看到以下说明:

ManufacturerData()上的输出寿命值,格式如下:
AABBCCDDEEFFGGHHIIJKLLNOPPQRRSSTTUVVWWXX11223345566其中:

•AA:最大电池电压1.
•BB:最大电池电压2.
•CC:最大电池电压3.


这里的参数通常需要2个字节、仅用1表示。 例如、如果 AA=0xd9、对应的"最大电池电压1"是什么?

非常感谢您的澄清。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单位为20mV。 将十六进制解码为十进制并获取值。 我们这样做是为了在有限的可用空间内提供该功能。 例如、 C5为197,电压为197*20或3940mV。