Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件: LM5175
您好、支持团队、
我的客户对 SS 期间的运行模式有疑问。 在 SS 期间、LM5176在哪种模式下工作? 以及如何在 SS 期间确定传输模式(如果它在多模式下工作)?
第二个问题、LM5175支持 DCM 模式。 LM5176是否还通过将 MODE 引脚短接至接地或将 MODE 电阻器设置为49.9k Ω 来支持 DCM?
非常感谢。
此致
Wei-Hao