This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:使用7s 评估包配置 EVM

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710023/bq76930evm-configuring-evm-with-a-7s-pack-for-evaluation

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

我已订购 BQ76930EVM 进行评估。  我已经介绍了用户指南( http://www.ti.com/lit/ug/slvu925b/slvu925b.pdf 

  • 在 Battery Management Studio 中、左侧的 IC 和电池图标呈灰色显示、每隔几秒钟就会返回(请参阅下图)。
  • 当图标不是灰色时、我只能单击一次"Refresh"按钮、并获得一些数据。

我按照另一个文档( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76930.pdf )第8.1.1节中的电池连接表,将电池组连接到 EVM,如下图所示:

原理图:

EVM 连接器块和电路板:

R1和 R50安装在 EVM 板上(0欧姆)。

电池组连接是否正确?

跳线设置是否正确?

我还缺少其他什么吗?

请为我提供所有可能性、以免我们浪费宝贵的时间通过论坛进行交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasonp、
    连接看起来正确。 对于电池、最好移除并联电阻器并连接未使用的 VCn 引脚和 CN 引脚、但这应该可以正常工作、并且不会导致您遇到的问题。
    仪表板闪烁和通信失败通常是由于扫描速率过快或监测计忙。 如果仪表板变灰且通信完全停止、则仪表已关闭系统或断电。
    在屏幕图像中、单元格4显示为44mV。 这是低电平、监测计将关闭。 您没有提到重新启动电路板、但这是我们的预期。 由于连接看起来正确、预期的原因是 AFE 单元格图设置不正确。 为了保持监测计处于唤醒状态、按照用户指南第6.4节中的说明施加模拟充电电流、在 SRP 上使用几 mV 就足够了。 默认电池映射为0x13、对于7个电池、您需要0x0277 (检查)。
    当然、您可以检查电池的接线和电路板测试点上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295、感谢您的快速响应。

    将 AFE 电池映射设置为0x0277可解决此问题。

    在哪里可以找到7s 电池的值设置? 我必须错过了一份文档或应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasonp、
    EVM 用户指南快速入门第2.2.2节第17步中提到了设置电池映射、该示例适用于10节电池。 《bq78350-R1技术参考手册》第2.6.3节介绍了 AFE 电池映射。