This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-1.2-N:封装轮廓图

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709685/lm385-1-2-n-the-package-outline-drawing

器件型号:LM385-1.2-N

大家好、

对于 LM336-2.5N 和 LM385-1.2-N 封装、您可以验证引脚是从(从左到右1 2 3)还是(从右到左3 2 1)开始

封装轮廓图有点令人困惑、链接如下:

http://www.ti.com/lit/ml/msot002d/msot002d.pdf

LP 是否也具有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    希望这张图能有所帮助。 数据表中列出了从左到右的引脚。 LP 是 TI 为 TO92封装选项指定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo、您好、实际上、数据表中列出了 LM385的左右两侧数据表是否不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您在哪里可以看到 LM385数据表上的错误引脚编号?

    谢谢、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo、您好、请参阅以下链接的第2页
    www.ti.com/.../msot002d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    文档中的页面正确。 第2页的图是底视图、旋转 方式与数据表不同。 请查看下图以了解详情。