This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:TPS82150SILT

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708339/tps82150-tps82150silt

器件型号:TPS82150

测试后、我们已经解决了大约50%的故障。 -> 20件

我们不确定 refolw Prozess 可能是问题所在。 最大360度?
焊接后、我们在3.3V 输出上使用10k 电阻等小负载对其进行测试。

有些仅在2V 上、而另一些则没有输出... 组件对处理是否至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您能解释一下"故障"是什么意思吗? 您能否在发生故障的电路板上捕获 Vin、Vout、SS/TR 和 FB 的一些波形? 更换出现故障的 IC 是否解决了该电路板的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您是否能够解决此问题?