This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:输出电压阶跃

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707975/tps782-output-voltage-steps

器件型号:TPS782
主题中讨论的其他器件:TPS3780

大家好、

我有一个 Cin=1uF 和 Cout=1uF 的 TPS78233DDCR、这两个 X5R;EN 引脚始终被启用。

当 Vin<3.6V 时、输出电压等于 Vin (LDO 处于数据表第11页的"工作模式压降")。 当输入电压大于3.6V 时、输出电压变为3.3V、但在3.3V 和3.35V 之间振荡;如果输入电压增大、输出电压的差异也会增大;例如、当输入电压= 4、2V 时、为3.3 <Vout<3.6 !

输出电流为10uA。

我有3块板、都有这个原理图、情况是一样的。

有什么解决方案吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    为了帮助我们进行调试、您能否提供输入电压、输出电压、输出电压以及 Iin 或 Iout 的示波器截图?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 Cout 更改为10uF、并在附件中添加了示波器快照。 使用该电容器时、Vout 始终等于 Vin、在本例中为3、8V。
    黄色:VIN;
    蓝色:输出电压。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    Vout 远远超过其设定的调节电压这一事实意味着输出端意外偏置或系统不稳定。 您能否提供原理图和布局(LDO 周围没有问题)? 您是否能够将 LDO 与负载隔离? 如果是、输出是否仍然跟随高于3.3V 的输入电压?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Ryan、

    感谢您的回答。  

    附件中有一个 LDO 原理图;抱歉、我无法发送所有原理图、因为是机密信息。

    TPS3780工作正常、我检查了 LDO EN 信号。

    明天、我可以将 LDO 与其他组件隔离并进行测试。

    谢谢、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、我的 PCB 中有错误。 很抱歉让你能抽出时间。

    对于我、您可以删除主题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    没问题。 我很高兴你解决了这个问题。

    非常尊重、
    Ryan