This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:禁用电池检测

Guru**** 2611275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709730/bq24100-disable-battery-detection

器件型号:BQ24100

当输入电压= 9V 且无电池时、如果 CE 引脚被拉高、电池检测是否会被禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    将/CE 拉至高电平不能禁用电池检测功能。 始终启用电池检测。