This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:启动响应

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709401/tps7a85a-start-up-response

器件型号:TPS7A85A

你(们)好

我的客户有疑问。

~ TPS7A85A 数据表的图72、当 CNR = 10 NF μ s 时、输出电压不会上升到100%。(大约90%)
从90%到100%需要很长时间。
请告诉我这种行为的原因。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T:

    根据 CNR/SS 的数据表中的图47、充电分为两个阶段:第一个 CNR/SS 由 INR/SS 充电。 后来的 CNR/SS 由 RNR 充电、RNR 可将更小的电流驱动至 CNR/SS。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道有两个阶段。
    但是,没有规定阶段进程的时间。
    是否检测到输出电压已上升至100%?或者您是否会在90%左右切换?

    RNR kΩ 250 μ A、可 Vref = 0.8V 时的电流约为3.2uA。由于 INR/SS = 6.2uA、因此即使相位切换、它也不是很小的电流、 但为什么上升这么晚呢?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    请再次查看图17。 最终输出电压为0.9V。 如果 CNR/SS 为10nF、则上升时间不长...

    Kai