This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:具有低放电电流的电池监控

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705607/bq27750-battery-monitoring-with-low-discharge-currents

器件型号:BQ27750

大家好、

我们使用 BQ27750在2p 配置中监控2节电池。 每节电池的总容量为200mAh。 我已附上电池的数据表:

e2e.ti.com/.../1780.QL0200IA_5F00_SCS.pdf

起初、我们在确定 ChemID 和运行成功的学习周期方面遇到了一些问题。 最后、我可以使用 GPC 工具和 bqStudio 确定 ChemID。 TI 推荐的 ChemID (误差最小的 ChemID)为3608。 由于3608在 bqStudio 中被标记为"过时"、因此我们选择了误差第二小的2155。 这个具有最大值 误差2.67%。

现在我们已经设置了该 ChemID 并配置了最重要的电流和电压阈值、学习周期似乎也按应有的方式运行(仍在运行)。

但是、现在我遇到了在 BQ27750的未来应用中可能是一个大问题的问题:

我已使用 BQ27750EVM 开始学习周期、并已将电流阈值(收尾电流、充电/放电电电流阈值、退出电流)设置为方便的值、以便完成学习周期。 即:锥形电流= 11mA、电流充电/放电电流阈值= 8mA、退出电流= 4mA。 我还尝试坚持以下规则:收尾电流应大于放电电流阈值、该阈值应大于停止电流:

"充电终止锥形电流>充电和充电电流阈值>停止电流"

不过、我们在应用中期望的电流要小得多。 估计的放电电流会低至2mA 甚至1mA。 因此、如果我将放电电流阈值设置为1mA (已经粗略设置)、我就没有机会设置合理的停止电流。

最后、我有两个重要问题:

-如何设置电流阈值、我们是否可以期望 BQ27750在此配置中实现准确的长期行为? 如果不是、我们必须预期 SoC、SOH 等方面的哪种错误?

- BQ27750在电流如此低的情况下甚至适合此配置吗? 还是建议使用其他 IC? 我们是否可以实施任何变通办法来使其正常工作?

非常感谢你的帮助。

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    您的"锥形电流= 11mA、电流充电/放电电电流阈值= 8mA、退出电流= 4mA"设置正常。 如果需要、您可以将锥形电流设置为6mA。 风险是、在以7mA 电流开始充电时、将无法检测到电量监测计、并且监测计不会进入充电模式、但此时电池已充满。

    无论处于 CHG、DSG 还是静置模式、监测计都在跟踪流入和流出电池的电流。 您的系统可能会消耗低至1mA 的电流、但不需要监测计处于 DSG 模式来跟踪它。 DSG 模式适用于电流更高的负载~C/10或更高。 您通常将 QUIT 电流阈值设置为高于系统静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    对于您的应用、您希望看到的最大电流是多少?

    对于这种类型的问题、我们可以增大传感器的尺寸、以获得更大的 IR 压降、同时诱使监测计认为它是更大的电流。 因此、当您施加1mA 电流时、监测计的读数将为10mA…… 这将需要您的主机系统中更先进的思维来理解这些值、因为它们不会被直接读取、您需要扩展所有内容。

    如果可能、我将与您开始私下交谈、以了解详细信息。

    另请查看此链接
    www.ti.com/.../slua792.pdf

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的回复。

    Eric、

    我们已经有了调整电流测量值并相应地配置 bq 的想法。 遗憾的是、bq27750基于硬件的保护出现了一些问题。 但是、由于此时我们没有附加您的应用手册、因此我们可能错过了配置中的一些要点。 我会再试一次、然后返回给您。

    达米安

    根据我在技术参考手册(第6.3节)中阅读的内容、芯片必须正确检测其模式才能进行恢复更新和 Qmax 更新。 我有点担心、如果我们从未进入放电模式、我们将会得到不准确的 SoC 和 SoH 值。 你怎么看?

    这是我要引用的文件:

    www.ti.com/.../sluubi6.pdf

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢你的帮助。 我不知道您是否看到过我对基于硬件的保护措施的回应、但没关系、我们在实施您的建议后就能让它正常工作。

    但同时、我们遇到了一个新问题:
    成功完成学习周期后、我们无法从 bq 生成黄金映像、因为 bqStudio 会不断产生通信错误、正如此帖子中所述:
    e2e.ti.com/.../626728

    您能否给我提供解决此问题的任何建议、或者在私下谈话中提供一些帮助?
    或者、您是否更愿意打开一个新线程?

    谢谢、

    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我很抱歉错过了有关保护的问题。 这是正确的、修改传感器将调整硬件保护、遗憾的是、没有办法解决这一问题。 不过、我会说硬件保护要高得多、我想您仍然可以通过配置方式检测短接、就像预期的那样。  

    对于 bqStudio "Golden Image"导出问题、您使用的是哪个版本的 bqStudio。 请从 http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 下载并试用测试版本