This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8268090:microsip 稳压器 tps8268x 的 L/Co 值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS8268090, TPS8268120, TPS8268180, TPS62684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709316/tps8268090-values-of-l-co-for-microsip-regulators-tps8268x

器件型号:TPS8268090
主题中讨论的其他器件: TPS8268120TPS8268180TPS62684

我在 系统封装设计中使用 TPS8268090、TPS8268120和 TPS8268180。  我需要电感器值和输出电容器值来计算每个组件的配电情况。  为了优化封装中的旁路电容数量、需要此信息。  是否提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这些详细信息未针对此高度集成的模块指定。 但是、这些模块基于分立式 TPS62684系列、因此无源器件是类似的。

    您对这些值的处理方式也不太清楚。 也许我可以通过不同的方式帮助您解决这个问题?

    D/S 确实将附加输出电容限制为30uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    我的应用是将 VRM 的小信号模型输入到电源完整性工具中、以优化 IC 封装中的去耦电容器数量。 这些器件是否有 SPICE 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我没有看到我们为该系列提供 SPICE 模型。

    您可以在仿真中使用0.47uH 电感器和4.7uF 输出电容器。