This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:Vbias 连接到 Vin 3.3V、适用于 Vout 2.5V 应用

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709845/tps74801-vbias-connect-to-vin-3-3v-for-vout-2-5v-application

器件型号:TPS74801

您好!

客户希望确认 Vbias 是否可以连接到 Vout 2.5V 应用的3.3V 输入电压?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    3.3V 的 Vbias 不符合2.5V 输出稳压的 Vbias 压降要求。  因此、您将处于压降状态、而不是具有稳压输出。  建议 Vbias 至少比 Vout 高1.6V、以确保有足够的调节余量。

    非常尊重、

    Ryan