This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82740A:Webench 启动仿真时间标度

Guru**** 2610815 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82740A, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707506/webench-tools-tps82740a-webench-startup-simulation-time-scale

器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62740

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

嘿、我想更改启动仿真的限制时间、但我看不到任何方法来更改... 是因为我的眼镜太差了、还是真的不可能、或者、功能是否隐藏、或者?

我正在使用已知错误的电感器进行仿真、82740应该进入直通模式、但它正在切换、因为 Vout 在上升... 问题是、在 Vout 足够高、Vin 足够接近 Vout 进入直通模式之前、仿真会切断... 从设计的角度来看 、器件不会立即进入直通、这也有点奇怪; 我猜它在看 Vout、Vout 在启动时仍然远低于 Vin、但器件应该"知道"、根据 Vsel、Vin 太接近所选的 Vout、看起来只是直接直通。

总之、主要问题是如何将启动时间更改为更大的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请注意、在 Webench 上没有更改仿真时间的选项。

    但是、您可以在本地机器中运行仿真、并使用 TINA-TI 工具通过执行 仿真导出来更改仿真时间 、如下所示。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Atul、但遗憾的是、我们的公司不允许我安装"外国"程序...而且、我的家用电脑是 Mac ... 我可以导出到 LTSPICE 吗?  ;-) ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry,

    遗憾的是、我们不支持 LTSPICE。
    您可以通过导出到 Cadence OrCAD 尝试在 PSpice 上运行仿真。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、由于对来自 IT 防火墙之外的程序的限制、我们无法在工作中使用 Tina。。 或许最好将该功能添加到 Webench 中、或者至少确保仿真运行到稳定状态... 也许由于仿真时间很长、它刚刚终止、因为我故意将电感器值设置得非常低?
    因此、问题没有解决、但也不是最大的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请您与我们分享此设计、以便我们更深入地了解它。

    此器件(TPS82740A)没有外部电感器。 如果您是指同一器件、请告知我们。

    您可以使用以下下拉菜单运行稳态仿真。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉... 我切换到了"父级"器件 TPS62740...我已通过启动 V SOURCE 将其设置为2.5V 输入电压、并选择了2.5V 输出电压、以及100nH (!) 电感器... 基本上、当选择 Vout 与 Vin 相同时、我希望看到电感较小或没有电感的启动行为、这应导致切换到旁路模式。 然而、该器件似乎没有"智能"来比较所选的 Vout 和 Vin、然后立即进入旁路模式、而是似乎在"软启动"模式下开始开关、 在 sim 中允许的启动期间、它不会进入旁路模式...无可否认、这是一个异常情况、但我想在启动模式下运行此旁路模式...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您使用前面提到的步骤创建设计并与我们分享。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我们没有听到您的任何声音。 希望问题得到解决。
    如果有任何问题、请返回。

    谢谢、此致、
    阿图尔