This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:TLV62095 IC 加热器和灌电流不足

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707869/tlv62095-tlv62095-ic-heats-and-not-sinking-enough-current

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件: TPS62095

尊敬的 Sirs:

我正在使用 TLV62095转换器开始新设计、并使用数据表中建议的指南。 原理图部分的设置如下图所示:

对于 PCB 板的设计、严格遵守(严格)数据表上的建议指南行:

当我尝试将较高的负载连接到转换器的输出时、器件无法灌入足够的电流。 该电路调节计算出的电压、但仅适用于小负载(小于100mA)。 我无法理解发生了什么、因为遵循了所有建议、并且所有建议都是基于数据表上的信息构建的。 IC 似乎加热很多、然后进入热关断模式。

您能帮我解决这个问题吗? 我应该考虑使用 TPS62095吗? 是否应考虑特殊的热注意事项(数据表中没有这些事项)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这种行为不是预期的、您是否尝试用新的 IC 替换? 您是否检查了电感器是否损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    是的、我更改了多个 IC (5)、我还更改了 Coilcraft 电感器。 我还检查了电感器的电感、情况良好。 IC 的温度确实很高、似乎热保护正在被激活。 当我连接负载(例如1A)时、IC 开始提供所需的电流、但在2或3秒后、IC 会切断输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在启动和稳定运行期间监控输入电流 Iin、Vin 和 Vout?
    您是否还可以向我发送版面.brd 文件? 我想仔细看一下它。 如果您不想在公共论坛上共享、您可以通过私人消息向他们发送。

    您的工作温度范围是多少?


    您有 TLV62095EVM 吗? 如果不是、我建议订购一个、进一步调试将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否能够找到此问题的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我对这个转换器在我的设计中使用它没有信心、因此我更改了另一个器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    该器件广泛用于多个客户、指定在您的工作条件下工作、因此我很惊讶它在您的电路板上以这种方式工作。 但我知道您可能没有时间进行调试、并找到我认为与芯片无关的问题的根本原因。
    感谢您的回答