This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2电量监测嵌入式固件 v2.08 -错误的 ZIP 文件内容

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709659/bq40z50-r2-bq40z50-r2-gauging-embedded-firmware-v2-08---wrong-zip-file-contents

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

您好!
我们正在制作具有板载 bq40z50-R2的新项目原型。 bqStudio 显示、器件 ID 为4500_2_08。 我想、它大约是2.08固件;

当我访问 www.ti.com/.../toolssoftware 时,下载 bq40z50-R2 Gauging Embedded Firmware v2.08 (ZIP 4249 KB)  -然后将其解压缩,我发现它包含2.11版固件。

您能尽快修复它、以便存档包含正确的固件吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、有可用固件的更新、下一个版本的 bqStudio 将包含更新的2.11版文件。 现在、您可以运行 bq40z50固件更新程序、该程序会将您更新到最新固件、并使用新的 bqz 文件填充 bqStudio 配置文件夹。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回答。
    遗憾的是、使用该文件更新 bqStudio 后、IC 自动检测功能正常、但 GUI 未启动、建议手动选择器件... 还可以吗? 因为在有-R1版本器件的 EVM 上、软件会自动检测 IC 并启动 GUI、其中寄存器可见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    运行 bq40z50-R2 v2.11安装程序后、您将拥有一个.srec 文件和一个.bqz 文件。 您需要将该.bqz 文件放在该目录中并重新启动 bqStudio:C:\ti\BatteryManagementStudio\config
    然后、您需要使用 bqStudio 中的固件插件将.srec 文件编程到您的 IC 中、从而将其升级到 v2.11 FW。
    然后、当您重新启动 bqStudio 时、它应该会在您的 IC 上自动检测 v2.11、并使用正确的.bqz 文件自动启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dmax -这有助于使 GUI 自动检测器件并打开 GUI! )