This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:TL2845在反激式中使用初级侧反馈

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709100/tl2845-tl2845-use-primary-side-feedback-in-flyback

器件型号:TL2845

大家好、

我的客户在 POE 电源中使用 PD 控制器+TL2845、并将 TL2845用作反激式、  

我想知道 TL2845是否可用作隔离式电源的初级侧反馈?  

或者、您对此 器件是否有隔离式和非隔离式参考设计?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    TL2845可用于初级侧辅助绕组上的直流电压、作为输出上次级绕组上电压的测量值。

    这种方法的缺点是、两个绕组之间将存在一定数量的交叉调节、电压变化、具体取决于每个输出端的负载。

    TI 有一篇关于反激式变压器设计的好文章 www.ti.com/.../slup338.pdf、介绍了如何构建一个良好的变压器以更大限度地减少漏电感、这也将改善交叉调节。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,í a

    感谢您的快速重播。

    我还想知道您是否有在 POE 隔离式应用中使用 TL2845和 PD 控制器的参考设计?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    我浏览了 TI 设计库、找不到一个。

    抱歉

    Peter