This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:当输入电压小于或等于输出电压设置时、器件将自动禁用?

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709831/tps54302-when-vin-is-smaller-or-equal-to-the-output-volatge-setting-the-device-will-be-automated-disabled

器件型号:TPS54302

尊敬的专家、请参阅以下原理图。 原理图来自 TI WEBENCHRegistered设计器。  TPS54302的输出电压 设置为12V。   TPS54302的输入电源 来自锂离子电池。 因此 、TPS54302的输入电压 为11V~16V。  在原理图中 、我不使用 TPS54302 EN 引脚上的外部电阻器来设置使能阈值。  当 TPS54302的输入电压 小于或等于(例如11V~12V)  输出电压设置(12V)时 、会发生什么情况? 器件将自动禁用? 在这种情况下、功耗是多少(45uA?)?  启动 TPS54302 (TPS54302可在稳定、正常 运行模式下运行)的最小输入源电压是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    当输入电压低于输出电压时、器件不会关断并进入100%占空比模式、Vout 等于 Vin、由于 Rdson、DCR 和 PCB 的电阻、因此会出现压降。
    如果将 EN 引脚悬空、器件将在 Vin 达到4.2V 时加电、并在 Vin 降至3.7V 时关断。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn、感谢您的回复。