This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如果客户将两个 LED 灯串连接到一个 OUTx 引脚、是否有副作用?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709816/lp8860-q1-any-side-effect-if-customer-connect-two-led-strings-to-one-outx-pin

器件型号:LP8860-Q1

大家好:

客户希望将两个 LED 灯串连接到一个 OUTx 引脚、如下图所示。


我们知道这会导致 LED 电流匹配问题、如果忽略 LED 电流匹配问题、在该应用中是否会产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将两个灯串连接到单个灌电流是一种很常见的方法。 通常这种应用没有大的副作用。 唯一的副作用是 ILED1的电流和 ILED2的电流不能相同。 可以调节 ILED1+ILED2的总电流、但每个灯串可能有轻微的电流差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢