This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220休眠电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709486/bq27220-bq27220-sleep-current

器件型号:BQ27220

您好!

当 BQ27220处于睡眠模式时、它将每20秒唤醒一次以进行自我更新。

当它唤醒时、它是否会将自己的静态电流集成到库仑计数中? 由于它是一个恒定电流值(~9µA)并且周期是固定的(20s)、我希望它这样做

我的应用是低功耗物联网应用、其中睡眠电流是需要考虑的重要因素

感谢你的帮助

Yannish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannish、您好!
    否、监测计不会这样做。 您可以在使用主机的其他泄漏源中解决这一问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    明白了、非常感谢。 我们将在主机中考虑这一点。

    Yannish