This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:RESET 引脚上的最大电流

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709569/tps3813-q1-maximum-current-at-reset-pin

器件型号:TPS3813-Q1

您好!

我使用的是 TPS3813K33-Q1、复位线存在 ESD 问题。 问题专家使用一个电阻器解决、该电阻器小于1k。

数据表提供了5mA 的"最大低输出电流"和20mA 的"最大输出钳位电流"。 以下哪些电流适用于复位引脚?


感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不应超过5mA。 另一方面、钳位电流条件是 VO < 0或 VO > VDD、或者换句话说、在输出端的过压情况下。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    最大低输出电流是您要寻找的规格、此电流不应超过5mA。 正如 Kai 所回答的那样、另一个条件有如下所示的特定要求。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、现在我明白了。 谢谢!