This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:WEBENCH

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709448/webench-tools-lm5116-webench

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

那么、这里是一个振。

为 LM5116使用 WEBENCH 后、我单击"Send Feedback (发送反馈)"。

这种发布机会似乎不是反馈、而是提问的机会。

我不想提出问题、我想提供反馈。

以下是反馈:

WEBENCH 是一款非常糟糕的工具、因此我从一开始就很难在 LTSpice 中创建 LM5116的行为模型(LM5116是一款出色的器件)。

虽然开销很大、但结果非常令人满意。  我不会担心 WEBENCH。

我可以先列出我不喜欢 WEBENCH 的所有方面、仿真中的所有错误以及有限电路拓扑、但我不打算这样做。

这是我的反馈、这不是问题。

TI 能做的最好的事情是购买 LTSpice、地狱、为什么不只是吞下所有 AD 和 LT、并用它来完成。  然后认真对待正确的模型、然后从那里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们非常感谢客户的反馈。 您在帖子中没有提到您对 Webench 不满意的具体原因? 如果您愿意、可以重新打开此主题以进行描述? 我现在要结束吗?

    此致、

    David。