This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:关于 TPS613222A 上的输入/输出条件

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709534/tps61322-about-in-output-conditions-on-tps613222a

器件型号:TPS61322

您好!

  

关于 TPS613222A 的条件、我的客户提出了一个问题。

(问题)

它们将在以下条件下进行设计。

・Ω 输入:3.6V 至4.3V

・Ω 输出:5.0V/0.5A

(SW 电流0.87A、最大效率@80%)

 

如果出现上述情况、

操作是否没有问题?

我尝试了 WEBECH 进行仿真、但输入范围高达2V。

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计正常。 但请注意、从 SW 到 VOUT 之间必须有一个肖特基二极管、如数据表中所述、用于0.5A 负载。

    什么是终端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    感谢你的答复。

    他们的应用是移动平板电脑。 (电池消耗)

    它们将其用于 USB OTG (5V/0.5A)。

    您能否在图24中提供一些信息?

    (R1、C1:常数、肖特基二极管(D1):器件型号)

     


     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1=5 Ω、C1>120pF、建议220pF;D1、您可以使用二极管的 ZLL410或具有相同电平正向电压和电流额定值的其他器件。

    此应用的估算体积是多少?

    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,C2不是 C1