This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1B 电池化学成分

Guru**** 2610075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709392/bq27421-g1-bq27421-g1b-battery-chemistry

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ35100GPCCHEM
 我们使用 的是 bq27421-G1B 电量监测计 IC。  

bq27421-G1技术参考的较早版本(SLUUAC5、2013年6月)指出:

•bq27421-G1A 是为基于 LiCoO2的电池预定义的4.2V 最大充电电压。
•bq27421-G1B 是为  基于 LiMn2O4的电池预定义的、最大充电电压为4.3V 或4.35V
修订版本 SLUUAC5C (2016年8月)规定:
•bq27421-G1A 电量监测计针对基于 LiCoO2的电池预定义、可提供4.2V 的最大充电电压。
•bq27421-G1B 电量监测计针对 基于 LiCoO2的电池预定义、可提供4.3V 或4.35V 的最大充电电压。
•bq27421-G1D 电量监测计针对基于 LiCoO2的电池预定义、可提供4.35V 或4.4V 的最大充电电压。
我们将 IMR (LiMn2O4)电池与 bq27421-G1B 电量监测计搭配使用。  bq27421-G1B 的精度是否足以测量 LiMn2O4电池的电量?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lifeng、

    对于锂二氧化锰电池、我建议您使用 bq35100、而不是 bq27421的任何类型。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。  

    bq35100是否不是专为原电池(不可充电)设计的?  

    我正在寻找26650外形的可充电 IMR 电池电量监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LiMnO2是不可再充电的原电池、不可以吗? 您的可充电电池吗?

    如果您的电池是可充电的、我建议您使用我们的 gpcchem 工具来确定 bq27421默认 chem ID 是否非常适合。 如果没有、则使用时必须使用 bq27520等基于闪存的监测计。

    谢谢
    Onyx