This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5946:TLC 5946缺少一些信号。 我们可以运行它吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709400/tlc5946-tlc-5946-lacks-a-few-signals-can-we-run-it

器件型号:TLC5946

我尝试使用 TLC 5946来运行 LED。 在我的控制器中、TLC 5946缺少信号。 SIN、SCLK、XLAT、BLANK、但信号将输出。 GSCLK、无模式信号。 您是否需要您需要的电路? 我想知道它将如何运行 TLC5946。 我将等待快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从数据表第1页可以看到、典型应用电路是电路。

    SIN、SCLK、XLAT、BLANK 和 GSCLK 是必需的、如果同时使用直流模式和 GS 模式、也需要 MODE。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我很好奇。 TLC5946只能使用一种直流模式吗? 您不需要 GS 模式吗? 仅使用直流模式时、TLC5946需要哪些信号?