This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:模拟调光模式

Guru**** 2592110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709423/tps61195-analog-dimming-mode

器件型号:TPS61195

您好!

我们的客户使用 TPS61195时有疑问。

客户正在使用模拟调光模式。

最大输入信号 PWM 频率是多少?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、
    PWM 频率范围为200Hz 至20kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama