This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:关于 LM809的数据表

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3801, LM809, LP3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709491/lm809-about-datasheet-of-lm809

器件型号:LM809
主题中讨论的其他器件:TPS3801LP3470

尊敬的专家:

我正在寻找4V 阈值复位 IC、现在有与 E2E 中的问题相同的问题。

------------------------------------------------------------------

在参数 VTH 复位阈值中 、它显示了测试条件"LM8_-4.00"。

但是、在数据表的第9页(封装信息)中、剂量不显示"LM8_-4.00"系列器件。

TI 是否提供 LM8_-4.00 器件?

------------------------------------------------------------------

如果我们没有 LM8xx-4.00器件、我们是否有相同的封装和成本策略可以替代它?

谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    我们不再提供该器件的4.00版本、我们携带的唯一4.0不可调监控器是 LP3470和 TPS3801。 与 LM809最相似的是 LP3470、但价格不在同一个棒球场中。 如果您需要进一步讨论定价问题、请通过 abhinav@ti.com 离线联系我、我将与我们的产品营销团队联系。

    谢谢、
    Abhinav。