This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2205LY:16引脚的驱动能力

Guru**** 2570825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2205LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708621/bq2205ly-drive-capability-of-16-pin

器件型号:BQ2205LY

你好。

请告诉我16引脚(\RST)的驱动能力(IOL)。

根据 SLUS581第3页上"\RST 输出电压"的"测试条件"、我认为它至少为1mA 或更高。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用此器件的原因是否为 NRND? 我建议您考虑使用我们的较新监测计、因为对这些较旧器件的支持有限。 数据表中提供的是我们目前在该器件上提供的所有内容。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    感谢你的答复。

    我的客户自2007年以来一直在使用 BQ2205LYPW、我现在要求调查故障分析。

    现在可以回答的问题是、电流是否至少为1mA?

    PS:找不到有关 BQ2205LY 为 NRND 的信息的说明。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、
    很抱歉、有错误消息。 器件太旧了、以至于我自动假设它是 NRND。 该引脚的驱动电流未进行特性描述、因此我无法提供有效值。 此外、该芯片的设计人员不再在 TI 工作。

    Thanks
    Onyx