This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:完全插入设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709414/bq27421-g1-full-chgarge-setting

器件型号:BQ27421-G1

我们的电路读取 BQ27421的 StateOfCharge (0x1c、0x1d)并检查电池电平。

充电时间90分钟充电我想将最近50分钟的电量显示为100%。
(当 CHARGE_COMPLETE 充电状态 IC 被判定为充电完成时)

*电池:3820mAh、14134mWh

*请参阅文档"SLUUAC5C-June 2013 - 2016年8月修订版"中的3.1数据存储器参数更新示例

并写入"0x4A 0x0E、0x4B 0xEC"。 则保持100%的时间会缩短

*我应该怎么做才能使充电 IC 的 CHARGE_COMPLETE 状态检测和电量监测100%显示接近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    您将需要绕过锥形电流。 锥形电流是测量仪表根据一次侧充电终止来确定是否已充满电的值。 请参阅器件技术参考手册。 如果您认为测量仪表在未设置 FC 标志的情况下达到100%、请增大锥形电流(这将通过锥形速率间接确定) 在数据闪存中、您在电量监测计检测到电池已充满电的同时达到100%、即设置 FC 标志。 如果仪表设置了 FC 标志但已达到100%、则减小锥形电流。 请参阅 bq27421的快速入门指南、了解锥形电流与锥形速率之间的关系

    谢谢
    Onyx