This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:将外部存储器连接到 BMS

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706938/bq76pl455a-connecting-external-memory-to-bms

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的所有人:

我正在使用 Bq76PL455和 TMS57004设计 BMS。 我需要存储当前 SOC 的值、容量和编号 系统关闭之前的周期数。

我想连接一个外部存储器、在关闭系统之前、我将保存所有数据。 BMS 应该考虑连接哪个外部存储器?

请帮助我解决问题。

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看过我们的电量监测计论坛? 它们具有可为您执行 SOC 和监测的监测计 IC。 您可能需要检查该论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了电量监测计论坛、但目前没有电量监测计 IC 与 Bq76pl455 IC 兼容。
    因此需要连接外部存储器并在微控制器中执行电量监测。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gunit、

    任何具有32K-64K-128K 闪存的16位/ 32位微控制器都应该能够处理 bq76PL455的监控功能和方面。

    确保 bq 器件 PORZ 下方的独立 uC 函数。

    TXS

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、

    我现在已经在 TMS57004中开发了我的代码如果我更改了微控制器、那么我需要再次编写代码。 那么,我现在可以做什么呢?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、
    我没有使用 TMS 系统。 但您应该不会因为处理能力而产生任何问题。 查看 TMS 规范、也没有看到存储器限制。 但是、模拟"监测计"的功能以及代码和固件中的所有算法可能是一项艰巨的任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、

    我发现有了 TMS 系列硬件开发套件、它支持 SD 卡。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您能够直接访问开发套件。 很棒的工作

    TXS
    Vish