This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:RTN 打开 ERVery 60ms

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707305/tps23753a-rtn-open-ervery-60ms

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:LM1117

尊敬的先生:

我已尝试将 APD 端口连接到 Vout。 它运行正常。

但是、如果更改为 VDD 和 VSS、VOUT 将无法正常工作。

我已将 RTN 探测到 VSS。

我认为 RTN 每 60毫秒打开一次、如下图所示。

请帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    VDD-RTN 之间存在多少大容量电容器? 此外、您是否在输出端存在满负载时进行测试? 您能否在无负载的情况下进行测试?

    谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图。 我移除了 LM1117、得到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您的启动电流是多少? 此外、您能否发布分辨率更高的原理图? (首选 PDF)

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8156.Schematic-Prints.pdf

              

    该波形位于大容量二极管之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    感谢您发布波形。 我很快会为您提供答复。 很抱歉、因为我休假了、所以耽误了我的时间。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您的 PD 原理图接近我们的 TPS23753AEVM-001 EVM、因此您在 PD 部分可能会遇到与电路板相关的问题。 我建议订购 EVM 并比较这两种设计。

    -Tom