This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:输出泄漏电流规格

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709468/tps3701-specification-of-output-leakage-current

器件型号:TPS3701

在 TPS3701数据表的第6.5段中、规定了最大开漏输出泄漏电流为300nA、前提是 Vout = 25V。 如果 Vout 仅为3.3V、则产生的最大输出泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将会小一点。 但施加的电压和泄漏电流之间没有线性关系。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    开漏输出泄漏电流将减小、但正如 Kai 提到的、没有特定的线性关系来确定发生了多少泄漏。 YMMV。

    谢谢、Abhinav。