This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:通过 FET 电流感应电阻器发送驱动器电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709371/ucc28780-driver-current-sent-through-fet-current-sense-resistor

器件型号:UCC28780

我注意到、在此开关的 EVM 和其他示例应用中(以及数据表中、例如图36)、源电流感应电阻器 RCS 也会看到主开关 FET 栅极驱动器电流。  驱动器和源极接地在 EVM 的 DS 图36或 QGND1中组合到 PGND 中、并连接到 RCS 的高侧。  我希望看到驱动器连接到主接地端、开关源(仅限)连接到 RCS。

这似乎很有故意、因为它出现在多个地方、但我不明白为什么这么做。  栅极驱动器电流会在栅极信号的上升沿和下降沿向源极电流添加尖峰、如果您尝试使用 RCS 上的电压监控源极电流、则似乎会混淆问题。

有人能解释为什么这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerrit、您好!

    是的、我们建议非常谨慎地将驱动器接地端连接到 RCS 的高侧、精确地将驱动器和自举电流尖峰从 RCS 检测路径中排除。 采用这种安排时、RCS 将不会看到任何栅极驱动器电流。

    我正在编写一份文件,其中应说明这是如何工作的,但完成和张贴需要更多的时间。 此回复旨在让您知道我们正在处理该问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerrit、您好!

    有关驱动器电流环路的详细信息以及 TI 建议将栅极驱动 器连接到电流感应电阻 RCS 高侧的原因说明、请参阅随附的文件。  此概念也适用于隔离器驱动器。  尽管 UCC28780EVM-002不使用低侧驱动器(由于 NV6117器件中内置驱动器)、但高侧隔离器使用自举偏置、因此我们建议使用此偏置。  

    参考文献: e2e.ti.com/.../UCC28780-Gate_2D00_drive-_2600_-CS-Connection.pdf

    我希望这澄清了情况。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Ulrich。  您的.pdf 说明非常清楚、现在我也看到了拓扑和启动电路中其他组件的原因。

    此致、

    Gerrit