This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:输入电压低于理想输出电压时的输出电压

Guru**** 2946990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709511/tps7b4253-q1-output-voltage-when-input-voltage-is-lower-than-ideal-output-voltage

器件型号:TPS7B4253-Q1

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户询问了有关 TPS7B4253的问题。

尽管我知道它超出规格、但让我检查一下当26.7V 输入时、LDO (Vout 由电阻器设置为27V)输出会发生什么情况。

LDO 是否会作为26.3或26.4V (内部损耗减去的值)等稳定输出运行?

还是会通过有线操作模式中断?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    当 LDO 输入低于用于调节的设定输出电压时、您将处于压降状态。 输出未调节、将跟随输入电压(减去一个小的电阻压降)。

    非常尊重、
    Ryan