This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1086, LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708733/lm317-lm317

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:LM1086LM2990
我们将在我们的应用中使用以下 TI 器件。 这些部件的工作温度为0°C 至125°C 我们需要采用相同封装的工业级器件。 因此、如果可用、请建议使用等效器件。
  1. LM317S
  2. LM317SX
  3. LM337KTTR
  4. LM7905CT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharathi、

    遗憾的是、该列表中的大多数器件未在-40°C 温度下进行测试(我认为这是您的意思)。 但是、我确实找到了一些可以满足您当前选择的器件:

    1. LM317S -> LM1086ISX-ADJ/NOPB (LM1086)
    2. LM317SX -> LM1086ISX-ADJ/NOPB (LM1086)
    3. LM337KTTR ->不适用(我找不到适合这种情况的解决方案)
    4. LM7905CT -> LM2990T-5.0/NOPB (LM2990)