This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B-Q1:最大电压

Guru**** 2390520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431B-Q1, TLV431B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706944/tlv431b-q1-maximum-voltage

器件型号:TLV431B-Q1
主题中讨论的其他器件:TLVH431B-Q1

大家好、

我想知道该器件中阴极电压的建议最大工作电压为6V、但如果将该器件设置为6.076V 的典型电压、是否会不稳定? 我看到 D/S 中的绝对最大值为7V

我对客户的回答是:"您不应在 D/S 规格之外运行。 我们无法保证任何超出规格的行为或条件。"但出于我自己的好奇、我很想知道这是否会导致电压不稳定。  

有人告诉我、最坏的情况是客户提供的6.5V 电压。

我已经建议使用 TLVH431B-Q1以实现更宽的电压范围。

非常感谢您的观看、

Ross

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如数据表图19所示、并联基准的电压稳定性取决于容性负载和阴极电流。 增大阴极电压将根据偏置电阻改变阴极电流。

    最坏情况是6.5V 电源电压还是基准电压? 客户是否计划在正常运行时更改基准电压?

    您对客户和器件建议的更宽电压范围的响应是正确的。

    此致、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    以下是客户的情况:
    串联电阻为1k5。
    最小电源电压= 7V
    最大电源电压为16V
    分压器= 39k (顶部);10k (底部)
    电压设置为6.08V
    最坏情况下的最大值= 6.5V
    电流= 0.3至6mA。
    K 和 A 之间为10nF

    他们现在正在考虑使用 TLVH431B-Q1、因为这是未来最安全的解决方案。 从我的角度来看,我想知道如果他们继续使用 TLV431B-Q1,会有多大的风险。 再说一次、我不会推荐我的职位。

    再次感谢您的帮助、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的更新。 我会说切换到 TLVH431B-Q1是正确的决定。 利用余量进行设计始终是一项优秀的工程。

    由于未超出 TLV431B-Q1的绝对最大值、因此我希望器件能够正常工作。 我们不保证我们的数据表规格、因为违反了建议的条件。 如果确实发生器件故障、我们也不承担任何责任、因为会违反建议的条件。

    此致、

    Ethan