This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:用于 TL431A 的 TO-92封装

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709451/tl431a-the-to-92-package-for-tl431a

器件型号:TL431A

您好!

TL431A 具有两种 TO-92封装:一种是成型引线、另一种是直引线。

如何 将其与器件型号区分开?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    成形引脚选项仅在卷带包装或电流表包装中提供。 仅散装提供直引线选项。  请参见下图。

    在可订购器件型号中、"LP"之后的标识符是 TO-92标识符、后面将跟随 M、R 或两者都不相同。 M 表示安培封装、R 表示拨禾轮。 如果器件型号不是、则为散装封装中的直引线。

    示例:

    TL431AILP是大容量封装直引线 TO-92

    TL431AILPM是采用 AMO 封装的 TO-92引线

    TL431AILPR是卷带封装形式的 TO-92引线

    希望这对您有所帮助、

    Ethan