This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:使用 UCC256303的 QR LLC 转换器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC27519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706027/ucc256303-qr-llc-converter-using-ucc256303

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC27519

您好!

我正在使用 UCC256303 QR 控制器开发隔离式直流/直流转换器。

在 UCC256303高侧栅极和低侧栅极导线与 MOSFET 之间插入了两个 UCC27519、如下所示、用于改善驱动器电流。 UCC27519驱动程序不是由控制器供电,而是由外部电源供电。 它是否会产生问题?

 

 

 

 

在原理图中、组件值用于390Vin 160Vout QR 电源、但用于首次测试(避免烧毁组件!) 我们的输入电压为70V、输出电压为25V、因此需要更改组件。 以下屏幕处于此状态。

正如您在下面的屏幕中看到的,高侧 MOSFET 开关正确,而低侧 MOSFET 实际不开关;为什么? 它仅在上电时切换、以便正确地为高侧升压电容器充电;黄色表示以 GND 为基准的高侧栅极、绿色表示低侧栅极、蓝色表示变压器初级绕组中的电流。

 

 

感谢您的关注!

此致

Lorenzo Dellacorna

手机:0039 3356214871

电子邮件:lorenzo.dellacorna@l-f.it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    感谢您关注 UCC256303。 它不会显示在您的帖子中生成的图片。 您能否重新发布您共享的图像?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    随着此对话转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫