This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:Fullbridge LLC pr. 电线低侧2xMOSFET 驱动<变压器>

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC27712, UCC25600, UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708372/ucc256303-fullbridge-llc-pri-wire-low-side-2xmosfets-drive-transformer

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC27712UCC25600UCC28950UCC27714

大家好、

我想使用一个 UCC256303配置全桥 LLC。

如何连接以驱动 pri.Wire 低侧2x MOSFET?

在使用驱动变压器的情况下、具体如下所示。

高侧 MOSFET 驱动变速器连接:  HO-HS (pr.) -栅源极。

低侧 MOSFET 驱动变速器连接:  LO-GND (pr.) -栅源极。

这是否正常?  还有其他注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!
    我不确定使用 UCC256303是否可以实现这一点、因为该器件内置了高侧和低侧栅极驱动器。 使用设计为与1至2个栅极驱动变压器配合使用的 UCC25600可以实现这一点。 您可以使用两个1到2栅极驱动变压器、变压器相位为180度。 我不确定这种电流共享效果如何、或者您是否可以这样做、这可能不是一个好主意。 您可以使用两个隔离式驱动器、例如 UCC27712和 UCC25600、但这需要添加延迟电路以确保没有击穿问题。
    我设计了半桥 LLC 转换器和移相全桥(PSFB)转换器。 这两种拓扑都提供 ZVS。 然而、与相移全桥 LLC 相比、相移全桥更易于设计、并且可以在更宽的输入范围内获得 ZVS。 我们为该应用设计了一个 UCC28950相移全桥控制器、在该应用中更易于设计。
    www.ti.com/.../ucc28950.pdf

    我们有一份应用手册、介绍了分步设计过程、还有一个 Excel 设计工具和一个 Mathcad 工具、介绍了分步设计过程。

    包含分步设计流程的应用手册:
    www.ti.com/.../slua560

    Excel
    www.ti.com/.../sluc222
    www.ti.com/.../sluc210

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能以这样昂贵的方式赢得胜利。
    请仅回答我关于 UCC 256303的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我不建议在低侧使用 UCC25630x 的栅极 A 驱动变压器。 这是因为为了给启动电容器充电、初始低侧脉冲有意为长(~150us)。 导通时间越长、栅极驱动变压器可能会饱和。 您可以使用栅极驱动变压器将浮动高侧栅极转换为接地基准信号、并将该信号馈送到 UCC27714等半桥驱动器(对于全桥、您需要2个 UCC27714驱动器)。

    此致、
    本·洛夫