This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:ucc28950瞬态

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709689/ucc28950-ucc28950-transient

器件型号:UCC28950

请对其进行评论  

应用中的 UCC28950 2.4KW (54V、44.5A)、瞬态响应风险?

如果客户可能尝试使用 ucc28950至9.6kw 充电器(54V、178A)、请对此进行评论?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip

    使用 UCC28950来控制9.6kW PSFB 充电器当然是可行的-主要的挑战是设计动力传动系统以高效地处理该功率。 另一种方法是构建两个或三个更小的功率级、每个功率级由 UCC28950控制。 该器件提供电流模式控制、可简化多个功率级之间的电流共享。 多个器件可与主器件或外部时钟同步。

    我不明白"瞬态响应风险"是什么意思、您能更详细地解释一下。 是输出负载瞬态、输入电压瞬态或其他一些瞬态。 在任何情况下、我都会认为、正确的控制环路设计和良好的 PCB 布局都能降低风险。

    此致
    Colin