This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:移除基于电感器 DCR 的过流检测和保护电路

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402, LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707658/lm27402-remove-inductor-dcr-based-overcurrent-sensing-and-protection-circuit

器件型号:LM27402
主题中讨论的其他器件: LM27403

大家好、我们在高电流 FPGA 设计中使用 LM27402、为了降低成本、我想知道是否可以通过断开 CS+和 CS-连接来移除基于电感器 DCR 的过流保护电路?

请建议您表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议断开 CS+和 CS-引脚的连接。 我建议将其连接到二极管连接的晶体管配置。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我之前回答过、我想问题是关于 LM27403和 D+、D-引脚。 对于 LM27402、出于安全原因、我不建议断开 CS+和 CS-引脚的连接。

    此致、
    Mathew