This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:TPS92210是否适用于150V@700mA 输出电流应用?

Guru**** 2610075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709271/tps92210-is-tps92210-suitable-for-150vout-700ma-application

器件型号:TPS92210

您好、支持团队、

我的客户发现使用 TPS92210的参考设计 PMP5652、但其输出电流需要是 PMP5652的两倍。 TPS92210是否仍适用于其设计? 以下是规格要求:

-输入电压:200-440V 交流

-输出电压: 100-150Vdc

- Ouptut 电流:500mA 至700mA

-效率要求:90%@ 230V 交流(满载时)

- PF 要求: 0.98 @ 230VAC、0.93 @ 480VAC、

- THD: 在230/347Vac 输入下、负载≧50%时、THD<20%

-调光:0~10V 模拟调光

或者、请针对列出的规格建议更好的解决方案。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您提交问题! 我们正在审查您的帖子、并将在短期内为您提供更多信息。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    采用此设计的 TPS92210将超过该器件的最大额定峰值电流。 如果客户希望使用此器件、我们建议将最大导通时间增加到15us 来构建原型(请参阅下文)。 这会将峰值电流值降低到规格范围内、但可能会产生额外的意外后果。  

    我们还建议查看 TPS92001、它的额定功率更高、在超过峰值电流时不会出现同样的问题。  

    此致、

    Emily