This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:当电流限制处于活动状态时、我是否获得恒定电流运行?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM317HV, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708341/lm5166-do-i-get-constant-current-operation-when-current-limit-is-active

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LM317HVLM317

你好!

想要检查 I LM5166是否会在过流处于活动状态时通过降低输出电压来调节恒定电流?

我需要电流受限的电源、以防过流 VUT 降低输出电压时不会关闭。

VIN = 45V、Vout = 44V、ILIM = 300mA

谢谢、

Kristaps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 LM317HV +电阻器? 作为电流源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    那么、您需要调节电流或电压吗?
    您是否担心过载情况下电源输出关闭?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Vmax=44V 时、我需要300mA 的稳压电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流/直流+电阻器将成为最终解决方案、因为我将拥有动态变化的负载、该负载需要不超过300mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会首先尝试使用 LM317、因为在 LM5166中、电流保护并不是很好地调节电流。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更仔细地看了 LM317、认为它可能有用。
    最初认为、Cristopher 建议仅使用直流/直流+电阻作为负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于这是 LM5166中的一种保护机制、因此没有能够严格调节电流的环路。
    除非您希望使用电流感应电阻器并像 LED 那样驱动您的负载
    www.ti.com/.../tps92510.pdf

    谢谢、希望这能有所帮助
    -Arief