This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:CC3200

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, CC3200, EV2400, BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709044/bq76920evm-cc3200

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: CC3200EV2400BQ76920BQ76940

尊敬的先生:

       您能告诉我 我 BQ76920EVM 板能否与 CC3200板进行通信? 如果可能、您能告诉我如何在上述两个板之间进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpita、
    bq76920EVM 需要连接到 EV2400或 EV2300接口板。
    www.ti.com/.../slvu924c.pdf

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    借助 EV2400、我可以在 PC 和 BMS 板之间进行连接。 但无论如何、假设我没有 PC。 然后、可以将 CC3200板与 EV2400或其他板与 BMS 板连接。 我想将数据发送到云。 在这种情况下、应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    CC3200应该能够与 bq76920E 器件通信。 bq76920使用标准 I2C、因此任何支持 I2C 的微控制器都可用于此目的。 有关代码示例、请查看 CC3200文档和产品页面。 如果您需要帮助、则需要为 CC3200器件启动另一个线程。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您能告诉我、我可以在 BQ76920EVM 中使用哪种平台和语言进行编码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    bq76940具有可通过 I2C 进行配置的寄存器。 它没有处理器。 下面是一个应用手册、其中显示了使用 MSP430微控制器对 bq76920 (与 bq76940相同的器件系列)进行编程的示例代码: http://www.ti.com/lit/an/slva626b/slva626b.pdf

    如需 CC3200编码帮助,您需要参考 CC3200文档(我希望您能找到代码示例),并根据 需要在 SimpleLinkTmWiFi CC31xx/CC32xx E2E 论坛中启动新的论坛主题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。 我会尝试你告诉过的任何东西。