This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:GPIO_5用作 POWERHOLD 在启动时保持低电平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709382/tps65916-gpio_5-used-as-powerhold-is-being-held-low-on-startup

器件型号:TPS65916

我们使用 TPS65916 PMIC 为 AM571x 处理器供电。  加电时、我们使用外部稳压器的 PGOOD 通过 GPIO_5 (POWERHOLD)启用 PMIC。  由于某种原因、当我们预计该线路被上拉至1.8V 时、该线路被保持在低电平(大约0.5V)。  为了使用 POWERHOLD 功能、是否还需要执行其他操作、或者我们使用外部稳压器来启用它是否有任何原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    您不需要执行任何其他步骤来将 POWERHOLD 置于高电平并启用 TPS65916。 您能否检查外部稳压器的要求? 它的 PGOOD 信号是否需要上拉电阻器?

    谢谢、

    纳斯塔莎