This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:BQ25100充电电流10mA 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709405/bq25100-bq25100-charge-current-10ma-problem

器件型号:BQ25100

尊敬的 TI 先生

BQ25100充电电流 = 10mA。   

对于充电电流 = 10mA、可选 RC 的值更好。   

R216 = 2.7K ; C = 10nF (根据规格  9.1应用程序信息)

一切都好吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于低于50mA 的充电电流、建议使用2.7k 和10nF RC 电路、10mA 应用无需更改。